This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83颜色失真

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775106/sn65dsi83-sn65dsi83-color-distortion

器件型号:SN65DSI83

您好!

我使用 SN65DSI83将 DSI 信号转换为 LVDS、以便使用1024x600屏幕。 我们使用4个数据对和一个时钟对。 DSI 源是安装了 Android 的模块。

在启动时激活引导加载程序时、显示屏看起来工作正常、如所附图片中所示。  

使用示波器测量 SN65DSI83之前的数据线。

但是、当 Android 加载时、显示颜色失真、如下所示。

再次测量 DSI 线路时、信号存在差异。

这种差异是否会导致颜色问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantinous、

    您是否遵循数据表中的初始化序列?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    是的、我遵循初始化序列。 启动期间屏幕工作正常。 加载 Android 操作系统时出现问题。 存在颜色失真、DSI 信号采用之前所附图片的形式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Konstantinos、

    请提供初始化序列的示波器屏幕截图。 它应如下所示、其中紫色为 EN、蓝色为 I2C、绿色为 DSI CLK、橙色为 DSI 数据:

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Konstantinos、

    对此进行了任何更新?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭。 如果您需要进一步的支持、请回复重新打开此主题。

    此致、
    I.K.