请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 您好!
我使用 SN65DSI83将 DSI 信号转换为 LVDS、以便使用1024x600屏幕。 我们使用4个数据对和一个时钟对。 DSI 源是安装了 Android 的模块。
在启动时激活引导加载程序时、显示屏看起来工作正常、如所附图片中所示。
使用示波器测量 SN65DSI83之前的数据线。
但是、当 Android 加载时、显示颜色失真、如下所示。
再次测量 DSI 线路时、信号存在差异。
这种差异是否会导致颜色问题?