This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:A 侧未开启

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760177/tca9406-not-switching-on-the-a-side

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TCA9517

您好!

我使用的 TCA9406具有我不理解的奇怪行为。

9406位于从板上。   VCCB (5V)位于从板的连接器侧。  主器件连接到从器件板。  主板具有2k 上拉电阻。  VCCA (3.3V)连接到 FPGA。

在 B 侧、我可以看到主时钟和数据、但有一些电路板无法将时钟或数据驱动至完全低电平。  某些电路板在时钟上具有全摆幅、但数据仅进行1/2刻度的切换。  其他板则正好相反。  

在 A 侧、芯片上没有任何东西出来。  SDA_A 和 SCL_A 线路处于高电平状态。  我在 A 侧使用9406肾上腺上拉。  A 侧没有外部上拉电阻。

有什么想法吗?

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    是否启用了 TCA9406? 如果器件也被禁用、内部上拉电阻器被禁用。

    "在 B 侧、我可以看到主时钟和数据、但有些电路板上的时钟或数据没有被完全驱动为低电平。 某些电路板在时钟上具有全摆幅、但数据仅进行1/2刻度的切换。 其他板则正好相反。 "

    您能否提供您所看到的问题/违规行为的范围? 如果您提供了原理图/方框图、如果我对您描述中的内容进行了误解、也可能对我有所帮助。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    是的、器件已启用。  它直接连接到 VCCA。  我不在 A 侧使用外部电阻器、信号为高电平、 这将向我表明内部上拉电阻器正在工作、因此器件已启用。  附件 B 侧的示波器截图。  由于信号为3.3V 高电平、因此在发送 B 侧时没有意义。

    请参阅随附的9406转换器示波器截图和原理图部分图片。  

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    这个范围非常奇怪、我以前从未见过 SCL 信号仅下拉至 Vcc/2。

    可以帮个忙吗? 请移除 TCA9406器件并重复此范围。 我想查看此器件是否有缺陷。 我唯一能想到的另一个原因是 SCL 上的大串联电阻、它是上拉电阻的一半...

    此外、原理图对我来说也很好。 这些引脚与数据表匹配(有时是原理图/PCB 误差、我参见)。

    谢谢、
    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    如果我拉该部件、主器件 b 侧信号会满量程摆动-没有问题。  我可以相信有一个坏的部分、但我们构建了5块电路板、其中没有一个电路板在工作。  再说一次、有时时钟不是满量程摆动、有时是数据;但我从未看到过好的还是坏的。  在所有电路板上、A 侧没有任何输出、SCL 和 sda 都被拉高。

    下面是删除了9406的示波器截图。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、我做了一个修正。  我们确实有一个看起来像它的工作方式、但信号质量不好的电路板-请参阅所附的。  第一个方法是将主 SCL 和 sda 信号都连接到从板上。  第二张图片显示了当我移除主 SCL 或 sda 时的信号。  东西清理干净。  我将在该板的 A 侧进行开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    "他的第一粒射门是将主 SCL 和 sda 信号都连接到从板上。 "
    在该图中、我想发生的情况是、器件在主器件试图将信号驱动为低电平时采用了其区域贸易协定。 当 SDA/SCL 低于 VCCA 的30%时、区域贸易协定就会生效、然后高于 VCCA 的30%。 SCL/SDA 的电压看起来并不像它们实际上是接近30% VCCA 的任何地方。 这让我认为、由于 RTA 通过一些寄生电容进入 SCL、导致它与 SCL 上的 RTA 接合、它可能会与 SDA 发生串扰。 请注意、SCL 上的振铃仅在 SDA 在 SCL 为低电平时才出现。 您还可以看到相反的情况;当 SDA 为低电平时、SCL 随着 RTA 变为高电平、并且在 SDA 上出现串扰。

    VCCB (5V)位于从板的连接器侧。 主器件连接到从器件板。"
    您还可以在第二幅图像中看到信号似乎过冲。 这似乎表明线路中可能存在一些电感、这在您具有 RTA 时是很糟糕的。

    您连接从板和另一个板的导线有多长? 您的导线是否为双绞线?

    '第2张图片显示了当我移除主 SCL 或 sda 时的信号。'
    我假设在第二个图中、当 SCL 被连接时、SDA 从 TCA9406上断开。 SDA 似乎停止了串扰、并且由于电感、SCL 仍然过冲。

    我认为现在我们需要尝试弄清楚4个非工作板的运行情况。 在您向我展示的图像(移除了 TCA9406)中、TCA9406是否与电路板上的焊盘进行了解焊? 您在何处进行测量(探头连接到哪里? SDA 和 SCL 上的 R53和 R79?)


    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    借口我的无知,但什么是 RTA?

    到目前为止、已在主器件侧进行了示波器测量。 大约有一个18英寸的线束用于分隔两块板。 不是、它目前不是双绞线、而是离散导线。

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    “原谅我的无知,但什么是 RTA?”

    抱歉、这是上升时间加速器的短暂时间。 TCA9406使用上升时间加速器以更快的速度将信号驱动为高电平。

    我在上面高度强调了其中一个区域贸易协定。 本质上、PFET 在短时间内打开、以便快速为总线电容充电、然后关闭。 这有助于支持1MHz 时钟速度、因为在该速度下 I2C 的上升时间要求更严格。

    '大约有一个18英寸的线束将两块板隔开。'

    看起来并不长、因此寄生电感应尽可能小。

    "不、它目前不是双绞线、而是离散导线。"

    良好的双绞线意味着 SDA 和 SCL 在两个器具之间具有更大的寄生电容(请记住、两个由绝缘层隔开的导体会产生一个电容)。

    "到目前为止、示波器测量是在主器件侧进行的。"

    对于这些测量、我认为最好在更靠近 TCA9406的位置进行测量、因为我们现在希望看到器件的内容。

    1) 1)您能否验证器件是否正确焊接到电路板上? (只需再次确保器件的引脚1正确连接到 PCB 上)在器件焊接180度之前、我曾多次看到这一错误。

    2) 2) 2)您能否使用 DMM 测量器件 SDA/SCL 到 GND 以及主 SDA/SCL 的电阻?

    编辑:3)请同时测量从主器件的 SDA/SCL 到 Vcc (5V)的电阻

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Bobby、

    那么、您认为 sda 线上的尖峰与上升时钟边沿不一致是单次触发产生的效果吗?  如果我放大尖峰、其宽度约为30ns。  单次触发的时间不是30ns?

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    在该图中、RTA 看起来在紫色波形上的导通时间为30ns (如果信号达到 VCCA 的30%以上、则应将其导通)。

    "单次触发不是30ns 长吗?"
    是的。

    您可以在黄色的图像中看到 RTA 打开的点、此时压摆率从缓慢上升变为快速压摆率、然后当它达到峰值时、RTA 关闭。

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果它被 SCL 触发、为什么我在 SDA 线上看到它呢? 紫色迹线是 SDA 线。 黄色迹线是 SCL。 在我看来、SCL 单次触发会影响 SDA 线路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但为什么 SCL 单次触发会影响 sda 线?  黄色迹线是 SCL;紫色迹线是 sda 线。  

    此外、在 SCL 的下降沿、单次触发似乎有时会被触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    这就是为什么我认为串扰是可能触发 SDA 的原因。 快速上升时间可能会通过 PCB 走线将一些电流注入 SDA 和 SCL 之间的寄生电容。 (SDA 和 SCL 布线是否彼此接近且长?)

    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、

    我在这里找到了一篇讨论串扰的文章(尽管这是通过电缆实现的)、其理念与彼此靠近的长 PCB 布线加上高 dV/dT 会产生正摆幅类似 (文章示例显示了下降沿上的快速 dV/dT、但上升沿上的快速 dV/dT):

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby 、谢谢。  我熟悉这种理论。  我真的不需要该部件能够以1MHz 的频率进行驱动。  我错过了一次性函数及其对设计的影响。  这是我的监督。

    为什么单次触发会在时钟的下降沿触发?  

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    "为什么单次触发会在时钟的下降沿触发?  "

    我只在 TCA9406在其下降沿引入振铃的一种情况中看到过这种情况。 这是由接近 RTA 触发点的大音量加噪声引起的。 (如果您有兴趣):

    在您的案例中、我们看到的是 SCL 信号看起来是过冲、这也可能导致下冲。 您的线路中可能存在大量电感、从而导致电感反冲、从而在 SCL 驱动为低电平时使信号振铃。 如果振铃振铃到 RTA 触发点(VccA 的30%)、则可以触发单次触发。 (可能有助于在范围热的 SCL 上振铃期间放大、以查看是否发生这种情况)

    这就是我认为正在发生的情况、因为我们可以看到 SCL 在变为高电平时会超过5V。

    我想解决这个问题、我们可以尝试在 TCA9406的 SCL 和主器件的 SCL 之间施加一个较小的串联电阻(20或50欧姆)。 这将有助于抑制它并减缓导致电感反冲的 di/dT。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图未显示任何去耦电容器。 如果它们确实缺失、则会在电源线和接地线上产生振铃、这会导致各种奇怪的效果。

    您可能会尝试消除所有外部上拉电阻(虽然这可能是开关电流而不是上拉电流的影响、但这是问题所在)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    附件是一些最近的示波器截图。   一个显示时钟的 RTA 上升沿影响数据线;另一个显示数据的 RTA 上升沿影响时钟。  我在9406和非板载连接器(5V)侧之间的 SCL 线路上拼接了一个33欧姆串联电阻器、没有任何变化。  从板上的布线在主板(5V)侧相隔几十 mm。   我不明白为什么一个信号的 RTA 影响另一个信号。

    黄色是 SCL

    因此、在9406内不可能发生什么事情?

    在另一个问题上、3.3V 侧没有发出信号。  事实证明设备损坏。  我换用了新设备、问题就解决了。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    非板载连接器和9406之间5V 侧的走线之间的间距通常为10 mm。 9406附近有一个短点、其间距可能为4-5毫米。 从连接器到9406的长度约为50mm。

    在9406和 FPGA 之间的3.3V 侧、走线之间的距离约为4-5 mm。 从9406到 FPGA 的长度小于10mm

    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    "在另一个问题上、3.3V 侧没有发出信号。  事实证明设备损坏。  我换用了新设备、问题就解决了。"

    很高兴听到您能够在这里找到根本原因。

    正如各位嘉宾所指出的、我们可能需要在 VccA 和 VccB 引脚上安装去耦电容器、以确保基准电压稳定。 VccA 是器件用作基准电压的值、当区域贸易协定触发时、VccA 的突降将影响触发阈值。

    "因此、9406内不可能发生什么事情?"

    除非有损坏、否则此器件具有良好运行状态的历史记录。 我在这个问题上看到的唯一问题是区域贸易协定何时因反射/噪音而产生。 我还没有看到器件内部发生了什么情况(尚未)。

    您能否探测器件的两侧(SDA 和 SCL)? 现在,我们只看一端的区域贸易协定,而不看另一端的区域贸易协定。 (确保两侧的探针尽可能靠近 TCA9406)。使用此器件时、如果一侧接合 RTA、另一侧也接合。 我们希望确保我们在这里看到整个图片。

    "我在9406和非板载连接器(5V)侧之间的 SCL 线路上拼接了一个33欧姆串联电阻器、没有变化。"

    查看3.3V 侧的 SCL/SDA 后、我们可能还需要在该侧引入一个33欧姆的串联电阻器(靠近 TCA9406)。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    除了芯片 A 侧在3.3伏之间波动之外、芯片上的信号看起来与昨天我给您的照片没有什么不同。   我提起了针脚4和5、这种现象仍然存在。  我在9406和非板载连接器(B 侧)之间的 SDA 线上放置了一个串联电阻器。  不变。

    我还监控了电源轨。  它们是坚如磐石的、没有浸渍、也没有噪声。

    以下所有示波器拍摄均在引脚4和5提起的情况下进行。

    第一张图片是引脚8和引脚4

    第2个(显示上升沿时钟对数据的影响)和第3个(数据对 clk 的影响上升沿)是引脚5和4

    黄色-时钟

    品红色-数据

     Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rob、

    您是否能够切断 VccA 上的布线并为 VccA 提供5V 电源(同时确保 SDA_A 和 SCL_A 与任何主器件或从器件断开连接)? 这将上升 RTA 触发阈值、我们将能够查看波形是否能够从(电势)串扰中恢复。 对我来说、SCL 线路的区域贸易协定似乎仍在诱导电流进入线路、并将 SDA 上拉至 RTA 触发点。

    您提到紫色线是 SDA-A 侧、因此这可能有助于解释延迟(来自 TCA9406导通 FET 的 Rdson 将使一侧的寄生电容延迟一点充电)。 看起来上升波形正在减速、但速度不够快、因为它仍然会触发 SDA RTA。 通过将 VccA 从3.3V 更改为5V、RTA 阈值将从0.99V 更改为1.5V、这可能使我们有足够的裕量来查看信号是否能够恢复。

    我意识到将 VccA 从3.3V 更改为5V 不符合使用此器件的目的、但出于调试目的、我认为这可能很有用。 在这种情况下、我们还可以在 SDA/SCL A 侧上添加一些额外的电容(100~200pF)、以进一步降低串扰引起的上升沿、并可能在 VccA 上返回3.3V。

    此外、如果这不是合适的解决方案、那么做电路板重新制造的可能性是什么? 虽然缺点是 B 侧的静态电压偏移(但对于5V 逻辑、这不是问题)、但将 TCA9406换成 TCA9517 (真正的缓冲器)可能会比较有利。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    只是想了解一下您的情况。 您是否能够解决此问题?

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    很抱歉、我没有处理其他问题。

    我进行了您建议的测试、但没有结果。  尖峰仍然存在。  附件是返工图片。  很难辨别、但我已提起引脚3、4和5。   然后我(通过电线)连接了引脚7和3。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rob、

    感谢您的更新。

    我四处寻找一个没有区域贸易协定的引脚对引脚替代方案、但我找不到一个适合您的方案。

    我认为这里唯一的其他解决方案是使用不同的器件、例如 TCA9517 (遗憾的是、这需要电路板旋转)。

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我的早期计划是切换到另一台设备。  由于其他原因、我们不得不重新旋转电路板、因此这并不是一件大事。

    所有的帮助都是很有必要的。 我希望我们能够找到根本原因。  

    请注意、

    Rob