主题中讨论的其他器件: TCA9517
您好!
我使用的 TCA9406具有我不理解的奇怪行为。
9406位于从板上。 VCCB (5V)位于从板的连接器侧。 主器件连接到从器件板。 主板具有2k 上拉电阻。 VCCA (3.3V)连接到 FPGA。
在 B 侧、我可以看到主时钟和数据、但有一些电路板无法将时钟或数据驱动至完全低电平。 某些电路板在时钟上具有全摆幅、但数据仅进行1/2刻度的切换。 其他板则正好相反。
在 A 侧、芯片上没有任何东西出来。 SDA_A 和 SCL_A 线路处于高电平状态。 我在 A 侧使用9406肾上腺上拉。 A 侧没有外部上拉电阻。
有什么想法吗?
Rob