请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI85 主题中讨论的其他器件:DS90UB941AS-Q1
您好!
让我来谈谈 DSI85 LF 功能的用例。
例如、当用户向每个 DSI 通道输入两种图像时、如下所示。
在这种情况下、我认为 DSI85不会输出相同分辨率的图像。
因为、这只有一个用于 LVDS 的 PLL。
这意味着即使 DSI 输入不同、也仅从 LVDS 输出相同的图像。
那么,您能否告诉我们您为该函数假定的用例?
此致、