请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TIDA-060017、 ADS8910B、 SN65LVDS33、 SN65LVDS31尊敬的 Sirs
在参考设计 TIDA-060017通过 LVDS 接口传输 SPI 信号参考设计中、第2.3.1.2节确定最大 SPI 时钟(SCLK)与距离、表3时序参数中、器件 SN65LVDS31、SN65LVDS33和 ADS8910B 的延时时间分别为4ns、3.5ns 和6.4ns。 我查看了数据表、看不到这些数字来自哪里。 此外、5ns/m 看起来有点快。 对于典型的 FR4材料、我得到的是5.71ns/m 请 帮助我了解 这些数字是如何推导出来的。 感谢你能抽出时间。