This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:7.9 RGMII 数据表时序:DP83867IR

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766990/dp83867ir-7-9-rgmii-timing-of-datasheet-dp83867ir

器件型号:DP83867IR

您能否支持解决以下问题?  

[询问第16页、"7.9 RGMII 时序"]

1、 以下数据表描述的标题是否不正确?

我们认为"请参阅图4和图5"是正确的。

2、  以下数据表说明中的"TholdR"是否不正确?

我们认为"数据到时钟输入保持"是正确的。

3、   数据表后面的"TholdR"数量是否不正确?

该值 与 TsetupR 相同、但是否相关或有原因?

数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83867ir.pdf

第16页、"7.9 RGMII 时序"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    问题1:正确。 应是图5
    问题2:正确:它应该保持。
    Q3:正确,此数字用于保留。

    我们已做注释、以更正下一次更新的数据表。

    此致、
    GET