This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:具有电池充电功能的 DRP 端口

Guru**** 2929750 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771494/tusb320-drp-port-with-battery-charging

器件型号:TUSB320
主题中讨论的其他器件: TPS65982

您好!

我想从 USB 2.0 OTG 端口切换到 USB-C DRP 端口。 我的器件配有锂离子电池、如果连接到充电器或 USB 主机、则应通过 USB 端口充电。

TUSB320数据表图10提到:

USB VBUS 开关(可选 BC 1.2支持传统)

您能否推荐支持 BC 1.2的 VBUS 开关、甚至是充电解决方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    分配给合适的人员
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您将 TPS65982视为您的端口控制器。 此器件将支持您所需的 Type-C 功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我要将此 TT 移至"TI 认为已解决"状态、因为我在大约一周内未收到更新。

    请告诉我是否可以提供任何帮助。