请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB320 主题中讨论的其他器件: TPS65982
您好!
我想从 USB 2.0 OTG 端口切换到 USB-C DRP 端口。 我的器件配有锂离子电池、如果连接到充电器或 USB 主机、则应通过 USB 端口充电。
TUSB320数据表图10提到:
USB VBUS 开关(可选 BC 1.2支持传统)
您能否推荐支持 BC 1.2的 VBUS 开关、甚至是充电解决方案?
谢谢!