请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TVS3300您好!
我想帮助为40V 汽车 LDO 选择 ESD 保护或 TVS。 LDO 需要外部保护才能通过+/- 8kV ESD 测试、并需要高达100V 的汽车 ISO7637-2瞬态脉冲3b
我们将在 LDO 上使用反向保护二极管和输入电容、这也有助于进行 ISO7637-2脉冲3b 测试。 LDO 建议的最大输入电压为40V、绝对最大值介于42V 和45V 之间