This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对+/-8kV ESD 和汽车瞬态的 ESD/TVS 建议

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766280/esd-tvs-suggestion-for---8-kv-esd-and-automotive-transients

主题中讨论的其他器件:TVS3300

您好!

我想帮助为40V 汽车 LDO 选择 ESD 保护或 TVS。 LDO 需要外部保护才能通过+/- 8kV ESD 测试、并需要高达100V 的汽车 ISO7637-2瞬态脉冲3b

我们将在 LDO 上使用反向保护二极管和输入电容、这也有助于进行 ISO7637-2脉冲3b 测试。 LDO 建议的最大输入电压为40V、绝对最大值介于42V 和45V 之间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最大的优点是 TVS3300、它可以支持33V 输入、但不能支持高达40V 的电压。

    您的正常工作电压低于33V 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    正常运行电压低于33V、此 LDO 将由12V 汽车电池供电。

    您是否会为12V 汽车系统推荐更低的关断电压 TVS?