This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP159:眼图问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761834/sn75dp159-eye-diagram-question

器件型号:SN75DP159
主题中讨论的其他器件:TMDS181

你好。

我们使用的 DP159在测试中遇到了一些问题、因此需要询问以下问题。

1. 我想问为什么 DP159具有以下条件。 但 TMDS181看起来正常。

DP159

TMDS181

 DP159的眼图无法通过。 是否还有其他建议可以设置? 请参阅以下内容。

3、 是否可以设置5dB 预加重? 可以设置 Eyescan GUI。 但规格上的0x0C 保留。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    您是否在 DP159和 TMDS181眼图之间使用了相同的源? 请分享您的测试设置的方框图吗?

    DP159是交流耦合输入、TMDS181是直流耦合输入。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    DP159眼图测量方法是通过 FPGA + HDMI 屏幕调试图形发送。

    TMDS181眼图测量方法通过181 EVM 连接到 HDMI 发生器+ HDMI 屏幕。

    对问题2和3有什么建议? 感谢您的帮助~

    DP159

    TMDS181

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    这是 HDMI2.0中 EyeScan 工具的已知问题。 请查看 TMDS181 EVM 用户指南 的第11页:www.ti.com/.../sllu228a.pdf。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    我明白了。 感谢你的帮助。  问题2和3如何? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    我可以查看您的 HDMI 合规性报告吗?

    从数据表中删除了5dB 去加重、因为它将导致合规性故障。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David。
    我们没有 HDMI 合规性测试报告。 因为该项目中没有 HDMI 连接器。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    该表是如何生成的、您是否有每行的相应眼图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    请参考随附的文件。 感谢帮助~

    e2e.ti.com/.../20190109.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    请以*。mht 格式保存报告吗? 这将保留眼图图片。

    如果您的项目没有 HDMI 连接器、如何使用 Keysight N544A 差动头进行信号测量?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David。
    我们正在等待 PCB 布局的修订版本。 如有任何问题、请咨询。 谢谢~