Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN75DP159 主题中讨论的其他器件:TMDS181
你好。
我们使用的 DP159在测试中遇到了一些问题、因此需要询问以下问题。
1. 我想问为什么 DP159具有以下条件。 但 TMDS181看起来正常。
DP159
TMDS181
DP159的眼图无法通过。 是否还有其他建议可以设置? 请参阅以下内容。
3、 是否可以设置5dB 预加重? 可以设置 Eyescan GUI。 但规格上的0x0C 保留。