This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:寄存器0x28之后的内容发生更改、会影响 Amex 命令的发送

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775324/tps65982-after-register-0x28-contents-are-changed-affect-sending-amex-command

器件型号:TPS65982

您好!

TPS65982的 GPIO_4 由于 DP_HPD 在睡眠模式期间有泄漏,TI 提供了以前的解决方法。

现在、USB_RP 和 USB_EP 在睡眠模式期间也发生泄漏、TI 提供 了更改寄存器0x28内容以禁用 USB_RP 和 USB_EP 字段的权变措施。 Type-C 端口将强制断开连接、这也会使功耗变通办法无法正常工作。

我们如何使这两种变通办法同时起作用? 谢谢!

TI 建议在您进入睡眠模式时退出 DP 模式(通过如下所示发送 Amex 命令)、并在 系统唤醒时进入 DP 模式(通过如下所示发送 Amen 命令)。

  • ·      美国运通:

1.    将0x0x0101写入0x09 (用于 DP 模式情况)

2.    将0x78454D41写入0x08寄存器

  • ·      阿门:

1.    将0x0x0101写入0x09 (用于 DP 模式情况)

2.    将0x6E454D41写入0x08寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当前 EC 实施 DP_HPD 权变措施,现在还添加了新的 Workaroud (USB_RP 和 USB_EP),TI 能否为我们绘制包含这两种权变措施的流程图? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve、

    您是否能够共享您的项目配置文件、以便我可以看到您启用了哪些功能?

    此外、睡眠模式意味着什么? 正常运行模式和睡眠模式之间的总体区别是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    麦加芬、您好!
     我们的 EC 已经解决了这个问题。 感谢您的帮助!

     

    此致、

     Steve