请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 您好!
TPS65982的 GPIO_4 由于 DP_HPD 在睡眠模式期间有泄漏,TI 提供了以前的解决方法。
现在、USB_RP 和 USB_EP 在睡眠模式期间也发生泄漏、TI 提供 了更改寄存器0x28内容以禁用 USB_RP 和 USB_EP 字段的权变措施。 Type-C 端口将强制断开连接、这也会使功耗变通办法无法正常工作。
我们如何使这两种变通办法同时起作用? 谢谢!
TI 建议在您进入睡眠模式时退出 DP 模式(通过如下所示发送 Amex 命令)、并在 系统唤醒时进入 DP 模式(通过如下所示发送 Amen 命令)。
- · 美国运通:
1. 将0x0x0101写入0x09 (用于 DP 模式情况)
2. 将0x78454D41写入0x08寄存器
- · 阿门:
1. 将0x0x0101写入0x09 (用于 DP 模式情况)
2. 将0x6E454D41写入0x08寄存器