This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:有关信号下冲的问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/776558/tca9617a-question-about-signal-undershoot

器件型号:TCA9617A

大家好、

  客户系统中的 I2C 链路是 CPU--9617--9555。 当客户使用 TCA9617器件并从9555器件端口进行测试时、他们发现信号下冲约为-630mV。 随附测试结果。 请帮您检查并提供解决方案吗? 非常感谢!

此致

正泉路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、正泉、

    此器件在 B 侧(您最可能探测的一侧)可能会进行一些下冲。 您可以在数据表的图8中以及图10和11中看到这一点。 B 侧有一个下降时间加速器、此加速器将尝试尽可能快地将信号驱动至 GND。 接地下方的突降来自具有过多寄生电感的 PCB 布线。 您可以通过在 B 侧添加一个小型串联电阻器来限制下冲(我会尝试30欧姆左右)。 您还可以尝试在 SCLB 和 SDAB 上添加肖特基二极管、例如 BAT54A。

    谢谢、
    -Bobby