请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9617A 大家好、
客户系统中的 I2C 链路是 CPU--9617--9555。 当客户使用 TCA9617器件并从9555器件端口进行测试时、他们发现信号下冲约为-630mV。 随附测试结果。 请帮您检查并提供解决方案吗? 非常感谢!
此致
正泉路 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户系统中的 I2C 链路是 CPU--9617--9555。 当客户使用 TCA9617器件并从9555器件端口进行测试时、他们发现信号下冲约为-630mV。 随附测试结果。 请帮您检查并提供解决方案吗? 非常感谢!
此致
正泉路