This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:在 AC S5状态下插入 HDMI 显示屏、将出现386mV 至+3.3VSUS 泄漏电流;

Guru**** 2595580 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760098/tps65982-inserts-hdmi-display-under-ac-s5-state-there-will-be-leakage-386mv-to-3-3vsus

器件型号:TPS65982

您好,
此 USBC 端口插入之前验证的底座(包括 HDMI/USBC/USB/ CRT D-sub 接口)、然后插入 HDMI 显示屏到 AC S5状态下的底座、将有386mV 至+3.3VSUS 泄漏;但我直接在 AC S5状态下安装 USBC 适配器、仅泄漏14mV 至+3.3VSUS。 根据以下数据、TPS65982DC 似乎没有在 AC S5状态下进行三态总线、而是系统的386mV 至+3.3VSUS 外部总线电压泄漏。 您的评论是什么? 谢谢!
底座测量电压
EL1.1 = 0.497V
EL1.4= 0.497V
EL2.1 = 0.18V
EL2.4=0.19V
EL3.1 = 0.468V
EL3. 4= 0.483V
EL4.1 = 0.023V
EL4. 4= 0.022V
EL5.1 = 0.008V
EL5.4= 0.002V
EL6.1 = 0.016V
EL6.4= 0.01V
U7. 4 (7)= 0V
U7.5 (6)= 0.018V

e2e.ti.com/.../CC_5F00_TPS65982DC.pdfe2e.ti.com/.../USB-TYPE_2D00_C_5F00_1_5F00_PT.pdf
USBC 适配器测量电压
EL1.1 = 0V
EL1.4=0V
EL2.1 = 0V
EL2.4= 0V
EL3.1 = 0V
EL3.4= 0V
EL4.1 = 0V
EL4.4= 0V
EL5.1 = 0V
EL5.4= 0V
EL6.1 = 0V
EL6.4= 0V
U7. 4 (7)= 0V
U7.5 (6)= 0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    不确定问题是什么。 这是否会导致系统中的其他问题?
    当您说+3.3VSUS 时、您是否参考 VIN_3V3?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将出现386mV 至+3.3VSUS 泄漏:将 USBC 适配器安装到坞站,然后将连接到 MB 以获得交流电源
    +3.3VSUS 未连接到 TPS65982DC、但连接到系统中的 CPU 等另一个 IC、然后 TPS65982DC 总线连接到另一个 IC 总线、TPS65982DC 在 AC S5状态下似乎没有三态总线、因此在 AC S5状态下泄漏386mV 至+3.3VSUS

     当我将 USBC 适配器安装到坞站,然后将 其连接到另一个 NB,以便为具有不同 PD IC 解决方案的 NB 提供交流电源时, 在 AC S5状态下没有+3.3VSUS 的泄漏电压。 我认为这个问题应该有解决办法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我们的平台是 NB。 当我将 USBC 适配器安装到对接并对接至 MB 以获得交流电源时、我发现 TPS65982DC 的引脚 B2 (GPIO_0)为3.3V、 然后、GPIO_0电压经过 D14以信号通知 USB_OC0#(高达0.386mV)、USB_OC0#在系统设计中拉高至+3.3V_SUS、因此泄漏电流为386mV 至+3.3VSUS。
    您能不能帮助在交流 S5状态下将 GPIO_0命令设置为0V、例如通过 I2C。 谢谢!
    以前的经验,GPIO_4 (DP_HPD)在睡眠模式期间有泄漏电压,TI 建议退出 DP 模式(通过发送 Amex 命令)以解决此问题。 我们可能可以遵循此调试逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    抱歉! 根本原因不是引脚 B2 (GPIO_0)。 我继续进行调试。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    按照多路复用器建议、TI Antony 生成测试版本 FW 以在交流 S5状态期间禁用多路复用器 DP 模式和 USB 模式。我们首先尝试、然后尝试禁用 TPS65982的2个引脚 L2&K2 (调试)、这些引脚连接到 CPU 并上拉至+3.3V_SUS。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    此请求是否需要进一步支持? 您似乎已找到系统中的泄漏源。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     抱歉! 我的文本使你感到困惑。 我 现在确实需要进一步支持这一请求。 在我们尝试将许多 FW 建议包括禁用 TPS65982的所有 GPIO 后、仍会出现386mV 至+3.3VSUS 泄漏。

    但有一次、我错误地使用脱机固件(闪存映像文件)替换联机固件(低区域文件) 在 Windows 上对 TPS65982进行编程以测试固件更新。 结果应失败、但症状良好、如下所示:

    1.3.3_SUS 泄漏电流= 386mV

    2.在我将扩展坞并将 USBC 适配器直接安装到 MB 后,+3.3_SUS 泄露=14mV,但是

    3.我将 USBC 适配器重新安装到坞站,然后再次对接至 MB,+3.3_SUS 泄漏= 14mV,这意味着可以解决此问题

    4.固件版本显示 A.CE,Antony 说永远不会向  我们发布固件 A 版本。

      VBUS 为5V、现在不是20V。

    唯一 的缺点 是只有交流电源,系统仅通电以显示电池电量不足图标,然后断电时,无法引导至 Win10。 我需要安装电池模块并引导至 Win10,然后多次重新编程联机固件以修复此问题。  

    有一个线索可以通过 PD FW 解决此泄漏问题? 谢谢!

     TPS65982

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我无法在 TPS65982EVM 上重现此现象。 您是否有可用于测试的 EVM?

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢! 您可能没有坞站、因此无法在 TPS65982EVM 上重现此现象。  

    1.您能否帮助检查谁发布了版本 A.CE FW ?

    2. PD 如何 定义坞站+ USBC 适配器仅与 USBC 适配器相同?  由于 AC S5模式不需要 HDMI/USBC/USB/ CRT D-sub 功能,就像在我错误的操作下一样,一 种变通办法 FW 强制 VBUS 从5V 恢复到20V,然后我们的 MB 可以正常启动,PD 也可以恢复正常 FW。


     BR
     Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我不确定我是否理解您的问题。 什么是 A.CE FW? 您应该使用 TI.com 上的 TPS65982 FW

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    在移除 el6和 EL5后+3.3V_SUS 没有泄漏(将这些引脚 K6&L6和 K7&L7走线断开至 TypeC 连接器)。 您知道 I2C 可以设置什么寄存器来对 S5下的 K6&L6和 K7&L7引脚进行三态吗? 我认为 C_USB_TP/N 和 C_USB_BP/N 在 S5下不需要工作。

     而不是。 生产线需要离线程序固件到 TPS65982  ROM、这会浪费大量资源(金钱)。 TI 提供了软件工具到在线汽车等方法。 编程 ROM?

    谢谢、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    在这种情况下、您可以禁用 USB_RP 和 USB_EP 字段。 这应该会禁用 USB2多路复用器。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    USB2多路复用器不需要在 S5下工作、这是有道理的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 但是我在禁用 USB_RP 和 USB_EP 字段后听到了一个副作用:Type-C 端口上的 CC 连接将重新连接,这意味着连接20V 适配器,在写入0x28寄存器时它将下降到0V,并且一旦重新连接,它就会立即恢复到20V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    是的、当寄存器0x28内容发生更改时、强制断开连接。 我建议在进入睡眠模式之前更改 USB EP 和 RP 设置。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    非常感谢! 在进入睡眠模式之前更改 USB EP 和 RP 设置可能有一个风险:当仅交流(无电池)时、NB 可能在进入睡眠模式之前关闭、从而导致无交流20V。
    它会下降到0V:我想将这种副作用仅应用于坞站+USBC 适配器场景、而应用于 USBC 适配器场景。 PD 可以区分“dock+USBC 适配器”和“USBC 适配器”两种情况? 或者需要 EC 通过 I2C 总线告知 PD?
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    这需要由 EC 控制。 但是、在未连接电池的情况下(仅限交流电)。 无需进入睡眠模式。 也无需更改 USB EP 和 RP 字段。 因为在这种情况下、PD 适配器将始终保持连接。 只要电池存在并且启用了睡眠模式、则可以更新 USB EP 和 RP 字段。

    谢谢、
    Eric