This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:为何选择 TVS0500而不是标准 SMC TVS 二极管

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS0500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/775167/tvs0500-why-choose-tvs0500-over-standard-smc-tvs-diode

器件型号:TVS0500

尊敬的*:

我对 TVS 保护有一些疑问

1) 1)何时必须选择或查看8/20波形以及何时需要10/1000波形、如何知道我是否需要8/20保护器件或10/1000保护器件?

2) 2)为何选择 TVS0500而不是传统 TVS 二极管、其优势是什么?

3) 3) TVS0500相比传统电视具有更高的 I/V、这是为什么?

4) 4) DS 中这是什么意思?

A)

µs 的浪涌 µs:–IEC61000-4-5 (8/20 μ s):43A–IEC61643-321 (10/1000 μ s):22A

B)

集成4级 IEC 61000-4-2 ESD 保护

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间、但我将在星期一回复你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1) 1) IEC61000-4-5标准规定了8/20us 浪涌。 这是行业标准。 但是、二极管制造商是具有10/1000US 脉冲的制造商。 除了 IEC61643-321仅涵盖雪崩二极管的规格外、这一点没有实现任何标准化。 对于系统级测试、您将测试 IEC61000-4-5。
    2)优点是封装尺寸更小、泄漏更低、浪涌事件期间的钳位更紧密。 请参阅我们的白皮书、了解 TI 的平缓钳位 TVS 系列的优势。 www.ti.com/.../slyy127.pdf
    3) 3) TVS0500的较陡 I/V 曲线表示 Rdyn 较低。 请观看培训视频、了解浪涌揭秘以及如何选择浪涌二极管。 training.ti.com/demystifying-surge-protection-causes-surges
    www.ti.com/.../slvae37.pdf
    4) 4)这告诉您它可以针对不同脉冲承受的电流电平