Other Parts Discussed in Thread: TVS0500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TVS0500 尊敬的*:
我对 TVS 保护有一些疑问
1) 1)何时必须选择或查看8/20波形以及何时需要10/1000波形、如何知道我是否需要8/20保护器件或10/1000保护器件?
2) 2)为何选择 TVS0500而不是传统 TVS 二极管、其优势是什么?
3) 3) TVS0500相比传统电视具有更高的 I/V、这是为什么?
4) 4) DS 中这是什么意思?
A)
µs 的浪涌 µs:–IEC61000-4-5 (8/20 μ s):43A–IEC61643-321 (10/1000 μ s):22A
B)
集成4级 IEC 61000-4-2 ESD 保护
此致、
D.