This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TVP5146:如何在 jacinto6/JAMR3板上为多个模拟摄像头启用 VIN2-3-4端口(VIN1端口工作)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766679/linux-tvp5146-how-to-enable-vin2-3-4-ports-for-multi-analog-cameras-on-jacinto6-jamr3-boards-vin1-port-works

器件型号:TVP5146
主题中讨论的其他器件:TVP5158

工具/软件:Linux


我尝试通过视频输入端口检查多模拟摄像机;目前 VIN1端口工作正常、我们可以使用 Android 应用显示摄像机输出。

但另一个 VINX 端口未检测到或未启用。

此外、通过阅读文档 BSP 用户指南、德州仪器(TI) DRA7xx (Jacinto 6和 Jacinto 6 Eco) EVM、但 VIN2-3-4端口仍然无法正常工作。



请帮助我们如何启用 VIN2-3-4端口?


$ dmesg | grep vip                                                   
[2.404815]   VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.437949]   VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[5.571561]   vip1-s0:端口 A:使用 subdev TVP5158 1-0058进行捕获
[5.578994]   vip1-s0:器件注册为 video1
[5.584492]   vip1-s0:器件注册为 video2
[5.589902]   vip1-s0:器件注册为 video3
[5.595434]   vip1-s0:器件注册为 video4

dmesg | grep VPE                                                   
[2.397726]   VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.415278]   VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0

$ ls /dev/video                                                     
/dev/video0 /dev/video10 /dev/video2 /dev/video4
/dev/video1 /dev/video11 /dev/video3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Linux 驱动程序支持多个模拟摄像机、因此您可以看到注册了不同的 V4L2视频设备。

    但 TI Android 摄像机 HAL 不支持多个摄像机。

    现在、在 Android HAL 中、没有简单的方法可以让多个摄像头正常工作


    此致、

    Nikhil D