主题中讨论的其他器件:TVP5158
工具/软件:Linux
我尝试通过视频输入端口检查多模拟摄像机;目前 VIN1端口工作正常、我们可以使用 Android 应用显示摄像机输出。
但另一个 VINX 端口未检测到或未启用。
此外、通过阅读文档 BSP 用户指南、德州仪器(TI) DRA7xx (Jacinto 6和 Jacinto 6 Eco) EVM、但 VIN2-3-4端口仍然无法正常工作。
请帮助我们如何启用 VIN2-3-4端口?
$ dmesg | grep vip
[2.404815] VIP 48970000.VIP:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.437949] VIP 48970000.VIP:已加载 VPDMA 固件
[5.571561] vip1-s0:端口 A:使用 subdev TVP5158 1-0058进行捕获
[5.578994] vip1-s0:器件注册为 video1
[5.584492] vip1-s0:器件注册为 video2
[5.589902] vip1-s0:器件注册为 video3
[5.595434] vip1-s0:器件注册为 video4
dmesg | grep VPE
[2.397726] VPE 489d0000.VPE:正在加载固件 vpdma-1b8.bin
[2.415278] VPE 489d0000.VPE:器件注册为/dev/video0
$ ls /dev/video
/dev/video0 /dev/video10 /dev/video2 /dev/video4
/dev/video1 /dev/video11 /dev/video3