请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 尊敬的:
我的客户在 type C 应用中使用 TPS65982DC、在其 DP 测试中、HDCP2.2测试失败、您能不能建议此测试是否与我们的 FW 设置相关?
错误消息显示:"ERROR:COPMPolicy -0:Could not verify protection was turned on (错误:COPMPolicy -0:无法验证保护是否已打开)"
谢谢。