This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:HDCP2.2测试中的 DP 测试失败

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/766620/tps65982-dp-test-failure-in-hdcp2-2-test

器件型号:TPS65982

尊敬的:

我的客户在 type C 应用中使用 TPS65982DC、在其 DP 测试中、HDCP2.2测试失败、您能不能建议此测试是否与我们的 FW 设置相关?

错误消息显示:"ERROR:COPMPolicy -0:Could not verify protection was turned on (错误:COPMPolicy -0:无法验证保护是否已打开)"

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TPS65982DC 负责 PD 交替模式协商过程、以发现和配置将用于数据(视频)通信的物理接口。

    我们可以检查 Type-C PD 日志中是否存在配置问题、但现在我没有足够的信息来说明这是我们的 FW 问题。

    此致、
    Scott