请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB964-Q1 尊敬的先生:
我有疑问:
四个 OV10640+OV490+DS913 连接到 DS964,配置为 DS964为4通道 framesync 模式,同步信号由 DS964内部生成的 framesync 生成(GPIO0/GPIO1向传感器模块输出帧同步)。 CSI-2转发模式配置为尽力而为, 原型正常工作;
但是、当 CSI-2转发模式配置为基本同步转发时。 没有图像输出,状态寄存器值如下:红色 ARER 异常。
REG=0x35 val=0x0 成功!
REG=0x36 val=0x0 成功!
REG=0x37 val=0x3 成功!
REG=0x4d val=0xc3 成功!
REG=0x4e val=0x14 成功!
REG=0xda val=0x0 成功!
REG=0xdb val=0x10 成功!
REG=0x73 val=0x2 成功!
REG=0x74 val=0xd0 成功!
REG=0x75 val=0xA 成功!
REG=0x76 val=0x0 成功!
REG=0xb9 val=0x3 成功!
我想知道有关这一点的详细原因、非常感谢。