This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964的 CSI-2转发模式

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774977/ds90ub964-q1-csi-2-forwarding-mode-of-ds90ub964

器件型号:DS90UB964-Q1

尊敬的先生:

我有疑问:

四个 OV10640+OV490+DS913 连接到 DS964,配置为 DS964为4通道 framesync 模式,同步信号由 DS964内部生成的 framesync 生成(GPIO0/GPIO1向传感器模块输出帧同步)。 CSI-2转发模式配置为尽力而为, 原型正常工作;

 但是、当 CSI-2转发模式配置为基本同步转发时。 没有图像输出,状态寄存器值如下:红色 ARER 异常。

REG=0x35 val=0x0  成功!

REG=0x36 val=0x0  成功!
REG=0x37 val=0x3  成功!
REG=0x4d val=0xc3  成功!
REG=0x4e val=0x14  成功!
REG=0xda val=0x0  成功!
REG=0xdb val=0x10  成功!

REG=0x73 val=0x2  成功!
REG=0x74 val=0xd0  成功!
REG=0x75 val=0xA  成功!
REG=0x76 val=0x0  成功!
REG=0xb9 val=0x3  成功!

 

我想知道有关这一点的详细原因、非常感谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    对于使用同步转发、有一些要求:
    1) 1)到达输入端口的视频应在大约1个视频线路周期内同步
    2) 2)所有启用的端口都应具有有效的同步视频
    3) 3)每个端口必须具有相同的视频参数、包括视频线路的数量和大小、是否存在同步数据包等

    有关详细信息、请参阅964数据表第33、34页。 还有一个用于设置同步转发模式的代码示例。