This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:器件下的 ROUT 输出条件未通电、信号施加到 RIN 引脚

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/760568/max3243-rout-output-condition-under-device-is-unpowered-and-signal-is-applied-to-rin-pins

器件型号:MAX3243

大家好、

当 MAX3243未上电并且 信号被施加到 RIN 引脚时、您能告诉我输出条件吗?
我想知道、ROUT 引脚是否因电流从 RIN 泄漏到 ROUT 而出现电压电平。
此外、在相同条件下、Rin 到 Vcc 路径上的泄漏电流估计为多少?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、您好!

    当 MAX3243未上电时、RIN 上可以有一个信号。 到接收器的输入泄漏电流主要通过输入电阻、从引脚到接地的标称值为5kOhm。 该器件不会通过 RIN 供电、因此无法驱动 ROUT 输出。 在 VCC 电源轨处于活动状态之前、这些引脚将保持高阻抗状态。

    请告诉我这是否不清楚、或者您是否有任何其他问题。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您对此做出及时响应。 我了解 MAX3243的工作原理。

    很抱歉,我还有其他问题。
    何时激活 ROUT?
    我想特别了解当 VCC 缓慢上升时、ROUT 引脚的行为。

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onawa-San、

    通常、这些器件将被完全禁用(输出高阻抗)、直到 VCC 电平达到略低于最小建议工作电压的最小阈值。 不过、我不确定 MAX3243器件是否采用这种设计方式、如果采用这种设计、具体的导通电压阈值可能是多少。 我已经订购了一些器件来进行一些测试、以便我们更好地回答您的问题。 但是、可能需要几天的时间才能收到器件并设置测试、这样我们就可以在下周回来。 请告诉我这是否正常。

    谢谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max-San:

    感谢您对此提供的友好支持!
    没关系、我正在等待您的更新。

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    正如我在实验中所检查的那样、在 VCC 斜升期间、Rout 引脚保持接近于接地。 当 VCC 足够高(大约0.5V)时、Rout 电压将变为 VCC (因为 Rin 被一个电阻器5kOhm 下拉)。 转换期间的电压位于该表中。

    VCC 输出电压
    0V 0V
    0.4V 75mV
    0.45V 180mV
    0.46伏 220mV
    0.47伏 290mV
    0.48V 350mV
    0.49伏 410mV
    0.5V 470mV
    0.51V 490mV
    0.52V 520mV

    如果您对 MAX3243有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    感谢您在这方面迅速完成实验!
    您能否大致为我的理解绘制实验设置?

    我理解了以下设置、这是正确的吗?
    VCC:缓慢斜升
    ROUT:打开
    Rin:开路(内部下拉,默认为逻辑低电平)

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    您正是关于测试程序。 Rin 和 Rout 均开路。 由于 Rin 具有内部下拉电阻、Rout 在正常运行时将为高电平。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    谢谢。 我明白了。

    很抱歉我还有其他请求。 我想知道低 Vcc 条件下的电流消耗。
    您能否在以下情况下检查 VCC 的泄漏电流(请在下表中填空)?

    VCC:0V、0.1V、0.2V、0.3V、0.4V、 0.5V
    ROUT:打开
    Rin:开放和高

    [表:VCC 引脚泄漏电流]

    VCC[V] Rin =低电平 Rin =高电平
    0
    0.1.
    0.2.
    0.3.
    0.4.
    0.5.

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    您能否利用数据来解决此问题?

    此致、
    Takashi Onawa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    很抱歉我上周不在办公室。 这是数据。 如果您有更多问题、请告诉我。

    VCC:0V、0.1V、0.2V、0.3V、0.4V、 0.5V
    ROUT:打开
    Rin:开放和高

    VCC (V) ICC (mA) RIN=开路 ICC (mA) Rin=Vcc
    0 0 0
    0.1. 0.0001 0.0171.
    0.2. 0.0001 0.0344
    0.3. 0.0001 0.0517
    0.4. 0.0001 0.0688
    0.5. 0.0001 0.0863
    0.6. 0.0008. 0.1043

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您获取数据。 但是、我想知道在 RIN 引脚上施加高电平或低电平电压时 Vcc 的泄漏。

    您能否再次将数据置于以下实验设置下、以防万一?

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onawa-San、

    当然。 这是具有分离 Rin 的数据。

    VCC (V) ICC (mA) RIN=0V ICC (mA) RIN=5V
    0 0 0
    0.1. 0.0001 0.0001
    0.2. 0.0001 0.0001
    0.3. 0.0001 0.0001
    0.4. 0.0001 0.0001
    0.5. 0.0001 0.0001

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hao San、

    完美! 感谢您在这方面所做的及时工作。

    此致、
    Takashi Onawa