Other Parts Discussed in Thread: MAX3243
大家好、
当 MAX3243未上电并且 信号被施加到 RIN 引脚时、您能告诉我输出条件吗?
我想知道、ROUT 引脚是否因电流从 RIN 泄漏到 ROUT 而出现电压电平。
此外、在相同条件下、Rin 到 Vcc 路径上的泄漏电流估计为多少?
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Onawa-San、
正如我在实验中所检查的那样、在 VCC 斜升期间、Rout 引脚保持接近于接地。 当 VCC 足够高(大约0.5V)时、Rout 电压将变为 VCC (因为 Rin 被一个电阻器5kOhm 下拉)。 转换期间的电压位于该表中。
| VCC | 输出电压 |
| 0V | 0V |
| 0.4V | 75mV |
| 0.45V | 180mV |
| 0.46伏 | 220mV |
| 0.47伏 | 290mV |
| 0.48V | 350mV |
| 0.49伏 | 410mV |
| 0.5V | 470mV |
| 0.51V | 490mV |
| 0.52V | 520mV |
如果您对 MAX3243有更多问题、请告知我们。
此致、
Hao
您好、Hao San、
谢谢。 我明白了。
很抱歉我还有其他请求。 我想知道低 Vcc 条件下的电流消耗。
您能否在以下情况下检查 VCC 的泄漏电流(请在下表中填空)?
VCC:0V、0.1V、0.2V、0.3V、0.4V、 0.5V
ROUT:打开
Rin:开放和高
[表:VCC 引脚泄漏电流]
| VCC[V] | Rin =低电平 | Rin =高电平 |
| 0 | ||
| 0.1. | ||
| 0.2. | ||
| 0.3. | ||
| 0.4. | ||
| 0.5. |
此致、
Takashi Onawa
Onawa-San、
很抱歉我上周不在办公室。 这是数据。 如果您有更多问题、请告诉我。
VCC:0V、0.1V、0.2V、0.3V、0.4V、 0.5V
ROUT:打开
Rin:开放和高
| VCC (V) | ICC (mA) RIN=开路 | ICC (mA) Rin=Vcc |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.1. | 0.0001 | 0.0171. |
| 0.2. | 0.0001 | 0.0344 |
| 0.3. | 0.0001 | 0.0517 |
| 0.4. | 0.0001 | 0.0688 |
| 0.5. | 0.0001 | 0.0863 |
| 0.6. | 0.0008. | 0.1043 |
此致、
Hao
Onawa-San、
当然。 这是具有分离 Rin 的数据。
| VCC (V) | ICC (mA) RIN=0V | ICC (mA) RIN=5V |
| 0 | 0 | 0 |
| 0.1. | 0.0001 | 0.0001 |
| 0.2. | 0.0001 | 0.0001 |
| 0.3. | 0.0001 | 0.0001 |
| 0.4. | 0.0001 | 0.0001 |
| 0.5. | 0.0001 | 0.0001 |
如果您有任何疑问、请告诉我。
此致、
Hao