主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECT、 DS125DF1610
你好。
我们使用 DS125DF111需要使用 PRBS 发生器功能。 但无法 输出10.3 Gbps 问题。 无论是 PRBS 9还是 PRBS 31。
我使用 Sigcon GUI 并尝试高级页面和低级页面(遵循规范设置)。
但这两种方法都无法实现我想要的输出。 我是否还有其他的建议被忽略了?
输出非常不稳定。 它大约为9.X Gbps~12.x Gbps。 请参阅以下设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
我们使用 DS125DF111需要使用 PRBS 发生器功能。 但无法 输出10.3 Gbps 问题。 无论是 PRBS 9还是 PRBS 31。
我使用 Sigcon GUI 并尝试高级页面和低级页面(遵循规范设置)。
但这两种方法都无法实现我想要的输出。 我是否还有其他的建议被忽略了?
输出非常不稳定。 它大约为9.X Gbps~12.x Gbps。 请参阅以下设置。
e2e.ti.com/.../DS125DF111-PRBS-Gen-OUTA.cfgHiAJ、
我使用了 DS125DF111数据表表表20中注明的寄存器设置、并且能够从 OUTA 生成 PRBS。
使用 SigconArchitect、让我们执行以下操作:
1)。 为器件加电。
2)。 使用 SigconArchitect 转到低级寄存器设置。
3)。 单击低级页面中的"Reset Device"
4)。 单击低级页面中的"Read All"
6)。 单击"Load Config"并使用附加文件
7)。 此时、您应该能够看到从 OUTA 生成的 PRBS。
此致、Nasser
Daer Nasser。
你好。
我的输出是 B。因此我将修改您的设置、如附件。 我们有一些问题、需要您的帮助。 谢谢~
e2e.ti.com/.../DS125DF111-PRBS-Gen-OUTB-_5F00_-Test1.cfg
1.输出是固定的,但仍然不正确。 我们需要10.3125 Gb/s 但实际输出为10.13 Gb/s 请参阅以下内容。
2. 请帮助解释以下视频在8秒时出现抖动的原因。