This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:PRBS 发生器问题

Guru**** 2406920 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, SIGCONARCHITECT, DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/761844/ds125df111-prbs-generator-question

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: SIGCONARCHITECTDS125DF1610

你好。

我们使用 DS125DF111需要使用 PRBS 发生器功能。 但无法 输出10.3 Gbps 问题。  无论是 PRBS 9还是 PRBS 31。

我使用 Sigcon GUI 并尝试高级页面和低级页面(遵循规范设置)。  

但这两种方法都无法实现我想要的输出。 我是否还有其他的建议被忽略了?

输出非常不稳定。 它大约为9.X Gbps~12.x Gbps。  请参阅以下设置。

e2e.ti.com/.../DF111-20190110-_2D00_-1.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DS125DF111-PRBS-Gen-OUTA.cfgHiAJ、

    我使用了 DS125DF111数据表表表20中注明的寄存器设置、并且能够从 OUTA 生成 PRBS。

    使用 SigconArchitect、让我们执行以下操作:

    1)。  为器件加电。

    2)。 使用 SigconArchitect 转到低级寄存器设置。

    3)。 单击低级页面中的"Reset Device"

    4)。 单击低级页面中的"Read All"

    6)。 单击"Load Config"并使用附加文件

    7)。 此时、您应该能够看到从 OUTA 生成的 PRBS。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daer Nasser。
    感谢你的帮助。 我们将在接下来的几天内试用。 如有任何问题、请告知您。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daer Nasser。

    你好。

    我的输出是 B。因此我将修改您的设置、如附件。  我们有一些问题、需要您的帮助。 谢谢~

    e2e.ti.com/.../DS125DF111-PRBS-Gen-OUTB-_5F00_-Test1.cfg

     1.输出是固定的,但仍然不正确。 我们需要10.3125 Gb/s 但实际输出为10.13 Gb/s 请参阅以下内容。

    2. 请帮助解释以下视频在8秒时出现抖动的原因。

    e2e.ti.com/.../20190117.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在自由运行模式下使用 DS125DF111 VCO -频率可能不精确。 它可能因器件而异、具体取决于温度和电源电压。

    请注意 DS125DF111数据表的表20。 要更改 VCO 运行频率并以10.3125Gbps 等速率运行、应将 CHA 或 CHB 寄存器0x08更改为小于0x12的值-现值。 您可以使用不同的值进行实验。 您需要执行以下步骤:
    1)。 转至"低级页面"
    2)。 将 CHA 或 CHB 寄存器0x08更改为较低的值-例如0x10
    3)。 单击"Save Config"并为此配置使用新名称
    4)。 关闭并打开 DS125DF111 EVM
    5)。 加载您刚才保存的新配置
    现在、您应该以更高的频率运行。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔。
    你好。
    感谢您的解释。 但我们没有 DS125DF111 EVM。 我们已验证 IPC 系统上的 DS125DF111问题。 有些过程并不容易完成。 还有其他方法吗?
    我是否可以询问第二个问题、以便分享您的经验?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ、

    没有其他方法可以生成自由运行的 PRBS。  频率随着 Nasser 的解释而不断变化。  在8秒时、示波器发出警告并更新显示屏。  警告可能是由于 DF111 VCO 的频率输出偏移足以导致眼图显示出现问题。

    请随时提出有关 TI 产品的其他问题。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee。

    感谢你的答复。

    我将尝试回答第一个问题。

    第二个问题信号由 DF111生成。 是否有办法解决这个问题? 感谢你的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    要修复频率以便示波器可以在没有此警告的情况下运行、您可以将 DS125DF111锁定到信号、然后使用恢复时钟生成 PRBS 模式。 DS125DF111数据表介绍了该模式的寄存器设置(请参阅 DS125DF111数据表中的表19寄存器设置)。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔。
    你好。
    我已经尝试了表19。 但我没有成功。 您能否为我提供 outb 的.cfg 文件? 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、
    进行此测量时、通道的输入端是否有信号? CDR 是否已锁定?
    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔。
    你好。
    PRBS 发生器模式下没有输入信号、并且从 Signcon GUI 的"High"页面中查看 CDR 处于解锁状态。
    感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    如果没有输入信号且 CDR 未锁定、则要启用 PRBS 发生器、必须使用表20寄存器设置或使用我先前发送给您的配置文件。 在此模式下、VCO 自由运行、输出数据速率不准确且不稳定。

    要获得稳定的10.3125Gbps 数据速率、您必须遵循表19。 根据表19、您应输入10.3125G 信号、CDR 必须锁定。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的纳赛尔。

    感谢你的答复。

    我想知道为什么规格输出中的描述为10.3Gbps。 Thansk,感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、AJ、

    表20或自由运行的 VCO 频率不精确。 您可以更改寄存器0x08的内容以获得10.3Gbps。 但是、这取决于电源电压或温度。

    请告诉我们您的应用、还有其他方法可以提供固定的10.3Gbps 数据流。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔。
    我们是 IPC 应用。 使用 SFP+连接器并生成10.3125G 信号进行测试。 系统功能正常。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    感谢您的回复。

    请查看 DS125DF1610器件。 此器件可使用其输入上的整数倍时钟生成 PRBS 模式。 与自由运行的 VCO 不同、此部件使用此参考时钟来同步。 请注意、您需要提供参考时钟、我假设您有一个时钟合成器来生成该时钟。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的纳赛尔。
    感谢你的帮助。 我们将尝试一下。 谢谢~