This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:在将 TLK105替换为 DP83822时、如何设置24引脚的状态。

Guru**** 2580765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/774121/dp83822i-how-can-i-set-the-states-of-24pin-when-replace-tlk105-to-dp83822

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:TLK105

你(们)好。

我想在这个 E2E 主题附近提出一个问题。

我现在正在将 TLK105替换为 DP83822。

24引脚处的状态发生了变化、我想如何设置它。

根据第47页的数据表。

如果它设置为 MODE1、则24引脚为开路。

不过、根据数据表第6页的引脚配置。

当时、该引脚必须有一个下拉或上拉外部电阻器
不用于防止自举至模式2或模式3。

您能为我们提供如何处理此问题的建议吗?

哪一种是 PU 或 PD 或在24引脚处开路的最佳选择?

如果需要 PU 或 PD、请告诉我电阻值。

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    建议使用外部 PU 或 PD 电阻器。 应使用1.96kΩ Ω 至2.49kΩ Ω 电阻器。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    感谢你的答复。

    如果我根据您的建议使用外部 PU 或 PD 电阻器、24引脚是否会进入不同的模式?
    我想、如果 PU 上有2.4kΩ Ω、它是否与理想 RH 相同。
    那么、它切换到模式4?

    如果我想在 Mode1中,我认为它是开放的。
    您能否告诉我您为什么建议使用外部 PU 或 PD?

    此致。
    Kengo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kengo、

    如果您使用外部 PU 或 PD、引脚24将进入模式1或模式4。

    对于2.49K PU、它将被捆绑到模式4。

    该引脚具有非常弱的 PD、因此如果它断开、它将进入模式1。 外部 PD 是为了确保它在不依赖内部弱 PD 电阻的情况下进入模式1。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。
    我完全理解。

    此致。
    Kengo。