请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 主题中讨论的其他器件:TLK105
你(们)好。
我想在这个 E2E 主题附近提出一个问题。
我现在正在将 TLK105替换为 DP83822。
24引脚处的状态发生了变化、我想如何设置它。
根据第47页的数据表。
如果它设置为 MODE1、则24引脚为开路。
不过、根据数据表第6页的引脚配置。
当时、该引脚必须有一个下拉或上拉外部电阻器
不用于防止自举至模式2或模式3。
您能为我们提供如何处理此问题的建议吗?
哪一种是 PU 或 PD 或在24引脚处开路的最佳选择?
如果需要 PU 或 PD、请告诉我电阻值。
此致。
Kengo。