This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:有关 TUSB1002A 输入阻抗的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773593/tusb1002a-question-about-the-input-impedance-of-tusb1002a

器件型号:TUSB1002A

大家好、

我对 TUSB1002A 的 RX 阻抗有疑问

-RX-DC-DIFF 和 ZRX-DC-DIFF 有何不同 ?

上电时输入阻抗的默认值是多少?

-我们如何在   一个输入端子上设计两个输入阻抗值:RX-DC-DIFF 和 ZRX-DC-DIFF

-如果主机和设备在加电时都处于高输入阻抗状态,它们如何相互检测?   

谢谢、此致、

Chau Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很明显、Rrx 是差分阻抗、Zrx 是共模阻抗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Zrx 是 RX 低频 CM 阻抗、Rx 端接未通电。 您的 PCB 板迹线需要与差分阻抗 Rrx 匹配。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你。

    在断开模式下、芯片如何检测远端接收器的终端? 它在 Rrx-dc-cm 还是 Zrc-dc-diff 上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Rrx-dc-cm。 但远端接收器的端接由 TUSB1002A TX 完成。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、
    如果我使用两个串联的 TUSB1002A、它们如何相互检测? 我的意思是、首先、在芯片上电后、两个芯片的输入阻抗为 Zrx-dc-diff >=35kOhm、它们如何检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Zrx 是上电时的终端。 当 TUSB1002A 检测到远端低阻抗接收器终端(RX-DC)时、TUSB1002A 将在其各自的端口启用其自己的 RX-DC、以反映其链路伙伴的存在。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    这意味着当芯片1的 TX2检测到源端接的低阻抗(Rrx-dc)时、芯片1将在 RX1和 RX2上启用低阻抗; 当芯片2的 TX1检测到器件端接芯片2的低阻抗(Rrx-dc)时、将在 RX1和 RX2上启用低阻抗。 因此、它们可以相互检测!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    当 TX1检测到源 Rrx-dc 时、它将启用 RX1 Rrx-DC。
    当 TX2检测到源 Rrx-dc 时、它将启用 RX2 Rrx-DC。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 David、

    我想知道首先检测哪个器件或终端? 上电后、所有端子都处于高输入阻抗状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    Zrx 是上电时的阻抗。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David、

    加电时、  

    芯片1上的+ TX2将检测到主机 RX 上的低阻抗、然后启用芯片1 RX2 RRRX-DC

    芯 片2上的+ TX2将检测芯片1 RX2上的低阻抗、然后启用芯片2 RX2 RRX-DC

    器件上的+ TX 将检测芯片2 RX2上的低阻抗、然后启用其 RX RX-DC

    芯 片2上的+ Tx1将检测器件 RX 上的低阻抗、然后启用芯片2 RX1 RX-DC

    芯 片1上的+ Tx1将检测芯片2 RX1上的低阻抗、然后启用芯片1 RX1 RX-DC

    +最后、主机可以在芯片1 RX1上衰减低阻抗。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    是的、但它没有按顺序排列。 但整体检测方案是正确的。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    感谢您的全力支持。
    此致、