大家好、
我对 TUSB1002A 的 RX 阻抗有疑问
-RX-DC-DIFF 和 ZRX-DC-DIFF 有何不同 ?
上电时输入阻抗的默认值是多少?
-我们如何在 一个输入端子上设计两个输入阻抗值:RX-DC-DIFF 和 ZRX-DC-DIFF?
-如果主机和设备在加电时都处于高输入阻抗状态,它们如何相互检测?
谢谢、此致、
Chau Nguyen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 David、
加电时、
芯片1上的+ TX2将检测到主机 RX 上的低阻抗、然后启用芯片1 RX2 RRRX-DC
芯 片2上的+ TX2将检测芯片1 RX2上的低阻抗、然后启用芯片2 RX2 RRX-DC
器件上的+ TX 将检测芯片2 RX2上的低阻抗、然后启用其 RX RX-DC
芯 片2上的+ Tx1将检测器件 RX 上的低阻抗、然后启用芯片2 RX1 RX-DC
芯 片1上的+ Tx1将检测芯片2 RX1上的低阻抗、然后启用芯片1 RX1 RX-DC
对吗?