This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:IO 引脚

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773955/dp83867e-io-pins

器件型号:DP83867E

数据表第6页显示“注:当器件在加电后进入功能模式时,IO 引脚上的内部上拉和下拉电阻器被禁用。” 我想知道是否从 RESET_N 引脚43上移除了上拉电阻器?

该引脚被指定为 I 引脚。  如果只限于 I/O 线路,我希望看到“I/O”而不是 IO,并且想知道 IO 引脚是否意味着 I 或 O 或 I/O

您能澄清一下吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、布拉沃斯、

    RESET_N 引脚43上的 PU 始终处于激活状态。

    第6页的注释有点误导。

    此致、

    Hung Nguyen