This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCI2050B:驱动程序 Linux 内核4.9

Guru**** 2537880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773914/linux-pci2050b-driver-linux-kernel-4-9

器件型号:PCI2050B

工具/软件:Linux

您好!

PCI2050芯片组是否有用于 Linux 内核4.9的特定驱动程序?

PCI 扩展上有4个串行 RS422卡、它在 Windows 上运行良好、但在 Linux 上运行时不能。

它仅在我在 Linux 上有2个卡时工作。

我想知道内核驱动程序(shpchp)是否完全兼容。

谢谢你。

此致

Johan Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johan、您好!

    根据您的描述、这似乎是兼容性问题。 除了将操作系统从 Windows 更改为 Linux 之外、系统中的其他所有内容是否都相同? 遗憾的是、我们无法提供驾驶员支持或对兼容性作出保证。 不过、您可以在 Linux 论坛上获得更好的答案。

    此致、
    I.K.