请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCI2050B 工具/软件:Linux
您好!
PCI2050芯片组是否有用于 Linux 内核4.9的特定驱动程序?
PCI 扩展上有4个串行 RS422卡、它在 Windows 上运行良好、但在 Linux 上运行时不能。
它仅在我在 Linux 上有2个卡时工作。
我想知道内核驱动程序(shpchp)是否完全兼容。
谢谢你。
此致
Johan Thomas