请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI83 主题中讨论的其他器件:TFP410、
大家好、
我们建议为客户提供 SN65DSI83 + LVDS82 + TFP410、因为 DSI 转换为 DVI 接口、但客户需要支持1920x1080全高清分辨率。
我看到 DS90C388A 可以支持双像素模式、我们是否可以建议 使用 SN65DSI83 + DS90C388A + TFP410为客户提供1920x1080p 支持?
我们的问题是 SN65DSI83和 TFP410是否支持双像素 LVDS 接口?
谢谢
Eddie