This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:MIPI DSI 转 DVI

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/765095/sn65dsi83-mipi-dsi-to-dvi

器件型号:SN65DSI83
主题中讨论的其他器件:TFP410

大家好、  

我们建议为客户提供 SN65DSI83 + LVDS82 + TFP410、因为 DSI 转换为 DVI 接口、但客户需要支持1920x1080全高清分辨率。

我看到 DS90C388A 可以支持双像素模式、我们是否可以建议 使用 SN65DSI83 + DS90C388A + TFP410为客户提供1920x1080p 支持?

我们的问题是 SN65DSI83和 TFP410是否支持双像素 LVDS 接口?

谢谢  

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    SN65DSI83和 TFP410都不能支持双像素。 SN65DSI83和 TFP410能够在没有双像素模式的情况下支持1920x1080、但问题是我们没有支持1920x1080的中间单像素解串器。 因此、很遗憾、我不相信我们能够满足客户的要求。

    此致、
    I.K.