Other Parts Discussed in Thread: ESD204, ESD224
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD4E02B04 主题中讨论的其他器件:ESD204、 ESD224
您好!
我已经对器 件进行了 ESD 测试、该器件的图像传感器连接到 USB 桥接芯片、并在 USB 3.0线路上放置了 TPD4E02B04DQAR 二极管。 施加 ESD 尖峰、符合 IEC16000-4-2 4级标准。 但我的设备发生故障。 在进一步研究 ESD 时、我了解到需要考虑 TLP 波形的钳位值、并需要找到保护 IC 的故障 TLP 电压电平。 有人能帮我解决、如何计算保护 IC 的 TLP 故障电压电平吗? 我需要让我的器件通过 ESD 测试。
谢谢
Sathiya