This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:ESD 测试失败

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD204, ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/772988/tpd4e02b04-esd-test-fail

器件型号:TPD4E02B04
主题中讨论的其他器件:ESD204ESD224

您好!

我已经对器 件进行了 ESD 测试、该器件的图像传感器连接到 USB 桥接芯片、并在 USB 3.0线路上放置了 TPD4E02B04DQAR 二极管。 施加 ESD 尖峰、符合 IEC16000-4-2 4级标准。 但我的设备发生故障。 在进一步研究 ESD 时、我了解到需要考虑 TLP 波形的钳位值、并需要找到保护 IC 的故障 TLP 电压电平。 有人能帮我解决、如何计算保护 IC 的 TLP 故障电压电平吗? 我需要让我的器件通过 ESD 测试。

谢谢

Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对 ESD 事件的钳位电压方面是正确的。 我建议您使用 ESD204器件、该器件具有较低的钳位和较高的 IEC 额定值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。 TLP 固化值在建议的器件中更好。 我想知道如何测量要由 ESD 二极管保护的组件的 TLP 值。 是否有任何通用经验法则或任何方法来确定要保护的组件的 TLP 值。

    谢谢

    Sathiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathiya、
    经验法则是 TLP 电流除以2是 IEC 电平。 这意味着16A TLP 时的钳位电压将是8kV IEC61000-4-2时的30ns 钳位电压。
    但是、如果不在每个器件上运行 TLP、您将不知道钳位电压需要是多少。
    如果您更确信自己可以尝试使用 ESD224、该器件中的串联元件会产生超低钳位电压。 这确实意味着您必须具有不连续的布线、但如果您参阅数据表、我们有一份文档显示它允许 HDMI2.0数据表解决过多的信号完整性问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cameron、

    我在网络上搜索了用于 TLP 的测试程序,但我无法获得有关这方面的大量信息。 您能告诉我如何根据 TLP 测试芯片、以确定该芯片的钳位电压电平吗? 这样、我就可以找到钳位值、从而解决我的问题

    谢谢
    Sathiya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathiya、
    在大多数时候芯片制造商必须自行执行 TLP 的情况下、人们很少会这样做。 您要保护的芯片是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在我的设计中、我使用的是 Cypress 的 MCU。 遗憾的是、我的设计在 ESD 尖峰上失败。 在研究 ESD 二极管时、我了解了 TLP 固化及其在二极管选择上的用法。

    谢谢
    Sathiya