This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E2U06-Q1:无法完成建议的布局时

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD1E05U06-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/762900/tpd2e2u06-q1-when-the-recommended-layout-can-not-be-done

器件型号:TPD2E2U06-Q1
主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06-Q1

大家好、


我的客户计划在原型板上评估此 IC、以太网 ESD 保护。

但是、由于布局原因、它无法以建议的方式安装。

在以下方式中使用两个 IC 时,对特性是否有任何影响?

将差分信号 A 连接到 IC1的 IO1、将差分信号 B 连接到 IC2的 IO1。

每个 IO2为 NC。

此致、

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果两个都正确接地、这将起作用。 但是、我们确实有一个单通道器件 TPD1E05U06-Q1、您可以将其用于每个通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron-San

    感谢您的回答。

    很抱歉回复迟到了。

    TPD1E05U06-Q1无法使用、因为客户的规范要求为±25kV。

    当使用两个 IC (上次描述的方法)时,在使用一个 IC 连接跳线 GND 时,特性是否发生变化?

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有一个非常低的接地阻抗跳线、这是可以的。 如果您开始添加更多阻抗、您将看到性能差异、因为每个 ESD 器件的接地电势不相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron-San

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    我会回复客户。

    此致、

    高志林