请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPD2E2U06-Q1 主题中讨论的其他器件:TPD1E05U06-Q1
大家好、
我的客户计划在原型板上评估此 IC、以太网 ESD 保护。
但是、由于布局原因、它无法以建议的方式安装。
在以下方式中使用两个 IC 时,对特性是否有任何影响?
将差分信号 A 连接到 IC1的 IO1、将差分信号 B 连接到 IC2的 IO1。
每个 IO2为 NC。
此致、
高志林