请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPIC8101 大家好、团队、
我的一位客户正在使用 TPIC8101、并且有一些疑问、您能提供同样的帮助吗?
- 如何使用 TPIC8101内部的多路复用器? 默认状态选择 Ch1或 Ch2是什么?
- 需要连接4个爆震接口。 我们能否通过使用内部多路复用器将2个数量的爆震传感器与 TPIC8101配合使用、或者每个爆震传感器应与外部多路复用器连接?
- SPI 数据输出是否可以提供来自爆震传感器的数据? 还是仅 DAC 的模拟数据输出可用?
- TPC8101能否用作 SPI 主器件? 如何配置此项? 计划将 CP2102用作从 SPI 器件
- 方框图中提到了什么 DSP 和 DSP 控制、这将为用户提供什么性能和输出?
提前感谢您的帮助和支持。
此致、Shinu Mathew。