This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC8101:TPIC8101查询

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC8101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764243/tpic8101-tpic8101-query

器件型号:TPIC8101

 大家好、团队、

我的一位客户正在使用 TPIC8101、并且有一些疑问、您能提供同样的帮助吗?

  1. 如何使用 TPIC8101内部的多路复用器? 默认状态选择 Ch1或 Ch2是什么?
  2. 需要连接4个爆震接口。 我们能否通过使用内部多路复用器将2个数量的爆震传感器与 TPIC8101配合使用、或者每个爆震传感器应与外部多路复用器连接?
  3. SPI 数据输出是否可以提供来自爆震传感器的数据? 还是仅 DAC 的模拟数据输出可用?
  4. TPC8101能否用作 SPI 主器件? 如何配置此项? 计划将 CP2102用作从 SPI 器件
  5. 方框图中提到了什么 DSP 和 DSP 控制、这将为用户提供什么性能和输出?

提前感谢您的帮助和支持。

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinu、

    我们已收到您的问题、我们的应用工程师将很快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、默认情况下应选择通道1
    2.任何一种解决方案都应起作用。 如果您尝试在外部进行多路复用、则需要考虑采样时间。 请注意、我们尚未对 TPIC8101使用外部多路复用器进行任何评估。
    3.可通过模拟或 SPI 访问输出数据。 数据表中的表1和表2显示了如何使用 SPI。
    TPIC8101不能用作 SPI 主器件。
    5.我不知道你在问什么。 最终输出用于衡量特定频率在输入信号中的强度。 带通滤波器应设置为传感器的谐振频率。 以下应用手册介绍了示例应用、并展示了如何调整特定传感器的设置:

    www.ti.com/.../slyt580