This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:CANH/CANL 中的共模噪声

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/773276/sn65hvd230-common-mode-noise-in-canh-canl

器件型号:SN65HVD230

大家好、

我的客户使用了 SN65HVD230、但发现线路中存在共模噪声的 CANH/CANL。 但差分值是正确的。 请参阅以下原理图和波形。 您能否帮助查看评论如何检查根本原因? 谢谢。

BR、

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    这看起来可能是 CANH 和 CANL 线路上2.2R 串联电阻的电压偏移。 是否有任何方法可以删除这些消息、然后再次发送消息? 此外、R25和 R35的值是什么、它们是填充的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    感谢您的回复、我将要求客户移除2.2R 电阻器。 R25和 R35未组装、这一点是否存在风险? 谢谢。

    Rory
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rory、

    在与我的同事一起审查后、2.2R 不应成为问题、但添加分裂终端可能会有所帮助。 这里似乎发生的情况是、CANH 驱动器在 CANL 驱动器之前被释放、导致共模电压下冲、然后随着 RC 常数衰减至正确的偏置电平而升高。 添加分裂端接通过减慢并最终消除这种高频下冲、有助于实现这种高频下冲。 器件数据表的第27页显示了分裂端接。 通常情况下、电容值为4.7nF、但可使用高达100nF 的电容。

    此致、