Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD230 大家好、
我的客户使用了 SN65HVD230、但发现线路中存在共模噪声的 CANH/CANL。 但差分值是正确的。 请参阅以下原理图和波形。 您能否帮助查看评论如何检查根本原因? 谢谢。
BR、
Rory
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230
大家好、
我的客户使用了 SN65HVD230、但发现线路中存在共模噪声的 CANH/CANL。 但差分值是正确的。 请参阅以下原理图和波形。 您能否帮助查看评论如何检查根本原因? 谢谢。
BR、
Rory
Rory、
在与我的同事一起审查后、2.2R 不应成为问题、但添加分裂终端可能会有所帮助。 这里似乎发生的情况是、CANH 驱动器在 CANL 驱动器之前被释放、导致共模电压下冲、然后随着 RC 常数衰减至正确的偏置电平而升高。 添加分裂端接通过减慢并最终消除这种高频下冲、有助于实现这种高频下冲。 器件数据表的第27页显示了分裂端接。 通常情况下、电容值为4.7nF、但可使用高达100nF 的电容。
此致、