Other Parts Discussed in Thread: TRS3232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRS3232 您好!
由于电容器短缺、我们无法购买数据表中写入的电容器。
使用条件如下。 我们无法购买0.047uF 电容器、因此我们想知道是否可以将0.1uF 电容器用于0.047uF 的替代器件。 器件型号为 GRM033R61A104KE84#。
TRS3232能否正常工作 RS232C 通信? TRS3232的电容值容差是多少?
如果不允许0.1uF 电容、请向我们提供建议。
此致、
渡边俊弘