This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232:C1的电容器选择

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/764856/trs3232-capacitor-selection-of-c1

器件型号:TRS3232

您好!

 由于电容器短缺、我们无法购买数据表中写入的电容器。

使用条件如下。 我们无法购买0.047uF 电容器、因此我们想知道是否可以将0.1uF 电容器用于0.047uF 的替代器件。 器件型号为 GRM033R61A104KE84#。

TRS3232能否正常工作 RS232C 通信? TRS3232的电容值容差是多少?

如果不允许0.1uF 电容、请向我们提供建议。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Watanabe-San、

    重要的是电容器(C1/C3、C2/C4)的比率、它控制电荷泵输出纹波、使其低于引脚的绝对最大电压。 有关详细信息、请参阅此博客。 如果 C1仅使用0.1uF、则可以考虑 C3的电容值约为0.7uF。  C2和 C4可使用两个0.1uF 电容。 请告诉我、如果对您来说没有意义。

    此致、

    Hao