This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:在 FX 模式下 ETH PHY DP83620的使用

Guru**** 2535180 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/771314/dp83620-usage-of-eth-phy-dp83620-in-fx-mode

器件型号:DP83620

您好!

我们计划在 FX 模式下使用 ETH PHY DP83620。 我们计划在多点以太网背板设计中使用 LVPECL/CML 转 M-LVDS 转换器,而不是使用 FOT”。 下面的流程图给出了实现方式。


 

    1. TI 是否有任何参考实施/设计/与其他客户类似的尝试、以使用上述理念通过 LVDS 实现以太网多点技术。
    1. 在以太网 PHY 数据表 dp83620数据表的第7.1.2节中讨论了使用铜线模式时需要进行编码以避免 FCC 问题。 另请参阅同一文档中的第7.3.1节、我们看到该扰频器和 MLT3编码在 FX 模式下被绕过。 因此、在 FX 模式下、这可能是可以的、但我们现在仍在 LVDS 模式下继续这样做。 我们想了解、如果采用这种方法、是否有任何有关 EMI/EMC 影响的书面证据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    由于100Base-TX 继承是 P2P、我不清楚如何使用此实现方式获得多路传输以太网。 您能否解释一下为什么需要多路复用以及它们计划如何实施?

    我们看到客户在不使用磁性元件(使用电容耦合)的情况下实现了背板通信。

    此外、选择 DP83620的任何具体原因都是因为我们的新器件 DP83822具有类似的功能。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geet、您好!

    客户回应如下:

    由于我们不想使用交换机来互连背板上的不同节点,因此需要多点接口。 它是使用 MLVDS 收发器而不是光纤收发器实现的。
    DP83620是一个 PHY 实例、用于说明该概念、而不是具体说明我们的要求。 我们还可以继续使用最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aniket:

    了解如何通过电子方式连接这些器件将非常有趣。 另外,他们是否计划绕过用于连接的100Base-FX PCS 信号?

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果需要进一步的帮助、请打开有关此主题的新主题。

    此致、
    GET